请问什么原因,怎么解。
请问使用的哪个IAR版本,IAR目前对于RZ的支持有些不完善,可能会出现您现在遇到的问题
IAR 版本9.50.2, 目前暂时解决了这个问题: 仔细翻了一下手册,800MHz下,MDW需要设置成1,目前看是cpu跑太快了,ATCM延迟太大没反应,所以跑飞了?
同样是Blinky程序,200MHz下,如果不在Option/Debugger/Extra Options里设置--drv_vector_table_base=vector_table,软件定时器的时间会被成比例放大1.5倍,比如设定延时1s,实际示波器测试led的高/低电平为1.5s,相当于时钟由200Mhz变成了133.33Mhz。请问锁相环配置里有133.33这个比例吗?