RZT2M CN032 ECAT错误

hello~

我在用RZT2M的CN032例程时,连接上电脑的TWINCAT 3.1,可以正常的到达OP状态,也可以从OP状态切换为SO PO IT状态。

但是当我尝试访问 online 对象字典时,TWINCAT 会报错,而且此时再也不能切换状态,一直停在原有状态(OP)。

定位时会发现程序运行至Default_Handler。

这个是CN032工程问题还是其他问题?