1.硬件环境:RSK+RZT2M开发板,主芯片R9A07G075M24GBG;使用RSK自带 Jlink OB调试(USB线连接J10),J9断开
2.软件环境:IAR 9.30,FSP1.0.0
3.按照r01an6434ej0105-rzt2-rzn2-fsp-getting-started.pdf中依次设置如下
4.按照5.3.2Create a New Project 新建了FSP_Project,BSP内容如下:
5.IAR界面中option设置
6.build成功后,单击Down and Debug,出现如下界面
单击break后,
再点击GO,会有Warning提示
在main()函数中打断点,程序无法进入main()。
7.根据以上现象得出,程序一直在system_init()函数中的第1句运行,无法进入到main函数
8.有大神能解答一下吗。感谢!