评估 RZ T2M 的一些问题,急!

1、e2 studio,debug过程中,暂停debug,点击复位            后 ,再次执行             ,不会停在main函数中,在这样的操作下,如果需要停在main函数中,怎么设置?

2、register界面只能显示这些寄存器吗?R52的其他寄存器能显示吗?

3、打开ld文件时会卡死,提示正在初始化Language Server, disable Language Server可以解决这个问题,但是disable后会对软件和代码有吗?

4、Mirror area of System RAM区域是做什么用的?是做Cache用的吗?

5、有没有IAR和e2 studio的性能比较?比如编译、优化、执行时间等?

6、生成bin和hex在执行时间上有什么区别?我们目前使用的是debug的方式下载代码,如果生成hex文件的话,也可以debug的方式直接下载进去吗?

7、TI的有对于SRAM的访问速率的资料,那么renesas这边相关SRAM访问的数据,有的话麻烦 提供下,谢谢

Parents Reply
  • 1, 建议使用restart,这样系统将整个重启不会产生你所述的问题:

    2,是的,寄存器界面只能显示R52的系统控制寄存器,您所说的其他寄存器是指哪些?

    3,不会影响,这只是针对e2studio的界面和editor设置,不影响编译器,建议您更新e2studio版本看看问题是否还存在

    4,Mirror area是用于地址映射保留的

    5,如使用同样的编译器的情况下,两者差距不大,推荐使用E2STUDIO获取更多支持

    6,hex和bin文件都可以直接e2studio中debug,两者执行速度上无区别,执行速度仅与编译器优化等级有关

    7,在datasheet中会有总线速度的参考值,可以用于估算sram速率

Children