1、e2 studio,debug过程中,暂停debug,点击复位 后 ,再次执行 ,不会停在main函数中,在这样的操作下,如果需要停在main函数中,怎么设置?
2、register界面只能显示这些寄存器吗?R52的其他寄存器能显示吗?
3、打开ld文件时会卡死,提示正在初始化Language Server, disable Language Server可以解决这个问题,但是disable后会对软件和代码有吗?
4、Mirror area of System RAM区域是做什么用的?是做Cache用的吗?
5、有没有IAR和e2 studio的性能比较?比如编译、优化、执行时间等?
6、生成bin和hex在执行时间上有什么区别?我们目前使用的是debug的方式下载代码,如果生成hex文件的话,也可以debug的方式直接下载进去吗?
7、TI的有对于SRAM的访问速率的资料,那么renesas这边相关SRAM访问的数据,有的话麻烦 提供下,谢谢