N2L JTAG authentication

文档描述要进行JTAG验证需要上电时将MDD拉高,(ID已经设置到OTP并成功 LV1等级)。

1,芯片已经开启JTAG认证且MDD上电时为高外部QSPI Flash无法启动,MDD上电时为低则软件能自动跑起来。请问这是硬件设计的Bug吗?

2,如果软件已经正常在跑因软件Bug死机了且JTAG认证开启这时候如何使用IAR attach功能?是否需要芯片重启且MDD为高电平通过JTAG密码验证后才可以?如果是这样软件复位了就无法知道软件上一次在哪个地方死机了,这算不算是硬件设计的缺陷?