你好!
我在使用这个Gui软件管理 RAA489204这个BMS上遇到了问题,技术说明书如下:
https://www.renesas.com/en/document/dst/raa489204-datasheet?r=1536931
这是我们的一个projet作业,我们想利用这个BMS来对一个两串联两并联总共四个电池的电池组实现短路保护,高压保护,欠压保护,过载保护,电池电压平衡,因为在技术说明书中没有很详细地说明实现这些功能需要怎样的设置,所以我做了一些尝试。图片看到的是我为了实现电压在四个电池中平衡的尝试。
可以看到因为我们只有四个电池,(图1)所以我把C5-C14的电压扫描关闭了(设置他们为1)
在Cell Balance&Setup Register(图2)中,在我按了Balande enable这个按钮后,CBEN1-4都亮了,证明四个电池有做出行动,在第二栏Balance Setup中我询问了chatgpt,告诉我是启动电压平衡功能,所以我设置为1,BMD1和BMD0是主动平衡和被动平衡的意思?我不清楚我随便勾了一个,第三行WDGT/Bal time应该是看门狗时间和平衡时间,前者我设置尽可能长,后者我设置为中间数值
在CB Status Reg 1(图3) BnC1-Bnc4我设置为1说明是要前四个电池进行平衡,
在Fault set up(图4)中我设置了高压和低压保护的限额,防止软件出错
在CB Value1 (图5)中是设置平衡电压的意思吗?我们有四个电池,所以我设置了前四行一个大概中间的数值
图6是我按了Balance enable按钮电压平衡后的结果,我不理解为什么为什么第一个电池电压总是在电压平衡后变为一个接近0的值
以上是我个人的一些想法,疑问和尝试,我想知道是哪里做了错误的设置,烦请指正!另外,如果想要实现短路保护,过载保护,应该详细怎么做呢?
您好,
这个问题我会反馈给Power团队,还请稍等
你好 如果他们有回复的话请告知我 我们十分需要这些信息来完成我们的项目 十分感谢!