我想用ISL6558跟四个ISL6609芯片配合输出130A电流输出,我想问一下ISL6558芯片是怎样控制电流输出的?
您好,
ISL6558的输出电流是根据负载决定的,设有过流保护
我目前正在采用这款芯片做设计还有一下一些疑问,麻烦帮忙回答一下,谢谢!
1.如何设置成恒流源输出?
2.VSEN引脚直接接GND对系统有什么影响吗?
3.手册中 Droop Compensation这章节中讲述了DROOP引脚功能,我能否使用该引脚特性来控制FB引脚使FB引脚处于最佳工作效率范围内?