关于Guiliani应用的分辨率

我们在GSE中将应用的输出分辨率设置为800*480及以下时,应用程序可以正常地显示在液晶屏上

可是当我们将输出分辨率改为800*480以上时(如1024*600,1920*1080),应用程序只会显示左上角的800*480的区域(我们换了两块屏幕均没有效果,而且鼠标指针也只会在左上角的800*480区域活动)

 

我想请教一下老师,这种情况是因为GSE是试用版的缘故吗,还是说我们可以在工程当中调整这个“最大分辨率”?

  • 不是试用版的原因,还有一些地方需要修改,我没有具体测试,但以下几点你可以尝试修改
    1. e2 studio的SR_GuilianiDemo工程属性的C++编译器选择里面的预处理宏定义有两个FRAME_BUFFER宽高的宏,目前是800x480
    2. StreamRuntimeStartup.cpp中搜索800,修改对应代码

    可以以关键字800搜索一下工程,看看是否还有其它地方修改修改。