在opencv例程上使用了FLANN的时候,出现了
报了一个——undefined reference to `_gettimeofday
此外没有其他错误,这个错误只要添加声明变量
FlannBasedMatcher fbmatcher;
就会出现,请问openCV库有函数相关的例程吗,在这个历程上包含了对应的头文件,除此之外没做修改,不知道为什么会报这种错误
_gettimeofday在当前示例中并没有被添加进去,解决方法如下:
找到syscalls.c文件添加如下红色内容(也可以从smart configuration自动生成的syscalls.c中找到这个函数并复制到你的工程
//R_OS_ENABLE_VIRTUAL_CONSOLE 的值是0,#define R_OS_ENABLE_VIRTUAL_CONSOLE 0
。。。
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/times.h>
int _gettimeofday _PARAMS ((struct timeval *, void *));
int
_gettimeofday (struct timeval * tp, void * tzvp)
{
struct timezone *tzp = tzvp;
if (tp)
/* Ask the host for the seconds since the Unix epoch. */
#if R_OS_ENABLE_VIRTUAL_CONSOLE
tp->tv_sec = do_AngelSWI (AngelSWI_Reason_Time,NULL);
#endif
tp->tv_usec = 0;
}
/* Return fixed data for the timezone. */
if (tzp)
tzp->tz_minuteswest = 0;
tzp->tz_dsttime = 0;
return 0;