关于OpenCV库使用时候出现错误的问题

在http://japan.renesasrulz.com/2020-nuedc-aitic/m/resources/450

opencv_neon middleware中,

由于需要使用到DRP没有的功能,所以使用OPenCV,这里我在C/C++ project setting中添加了对openCV库头文件的包含,

同时

在Cross ARM C++ Linker的Miscellaneous中的other objects中添加了预编译的库

然后再工程源代码中#include了OPenCV的头文件,出现了

"must be complied as C++",

我认为这是编译器只指定了编译C源文件造成的,但是我尝试查找了设置,仍然没有找到如何修改

请问这种问题该如何解决,有使用OpenCV的例程供参考吗