我自己做了一块电路,使用了DA14531和外挂FLASH芯片W25X20XL,通过SmartSnippets Toolbox可以连接DA14531,FLASH CODE界面连接也正常,但是不能擦除也不能读,read后读出来一部分都是0,请问这是什么情况?后面我修改了flash的地址,但还是无法擦除,只能读数据,读出来全是0,求解答
你好,
欢迎在论坛分享问题。
这个问题和 flash 的驱动有关,我们有一个 flash 的选型手册,请参考选型,这些默认有相关驱动支持的。
www.renesas.com/.../b-088-da1453x-flash-selector-guide
我也是这种情况,我的是MX25R2035F,解决了吗
可以分享一下你的问题截图吗
你好请问你的SPI flash 是接的那几个pin,是否和配置里的pin 相对应:
我发现Flash code读取时,头部会随机出现乱码,并非全0,除此之外,RAM是可以运行程序的
可以分享一下你的原理图吗
发现了,是原理图出错了,SPI接口连错了
flash已经成功烧录,但程序不会运行,我烧录了blinky,GPIO9电压一直为0
Reset pin 是高还是低, DA4531 Reset 是高有效