DA14531使用lagecy connect连接自己写的app,使用notify发送,由于一次只能发20个字节而我一包数据大于20个字节,此时我使用循环发送会导致程序出错(RESET_MEM_ALLOC_FAIL),是否是因为发送太快导致的,有无什么解决方法,部分代码见图:
Hi Karen,
欢迎在论坛分享你的问题。
1,请问你在使用的是哪个版本的SDK,用的哪个例程?
2,MTU 长度可以修改:
3,属性的长度也可以修改
你好,是这样,长度限制不在我这边,而是主机app那边的接口有限制只能接收到20个字节的长度,所以需要我这边进行分包发送。sdk版本是6.0.16
有尝试过加个 app_easy_timer(),做个延时发送吗,快速定位一下问题。
谢谢你,已经解决了,我改了一部分代码,前面的逻辑稍微有点问题。