您好,
我從git hub 下載範例代碼下來,連結如下
https://github.com/dialog-semiconductor/BLE_SDK6_examples/tree/main/connectivity/multi_con_periph
keil 5 得到以下錯誤,這邊哪裡需要調整麼?卡了一天了 不知道該如何處理....能否協助幫忙 謝謝~
Hi Barry,
感谢你的提问。
从log看,应该是compiler版本不兼容。请问使用SDK的版本是多少?可以试一下用6.0.14版本,compiler选择v5.06.
这是我这边KIEL的版本和一些配置您可以参考
Best regards,
Qifan
Hi Qifan,
我主要是要用此連結 https://github.com/dialog-semiconductor/BLE_SDK6_examples/tree/main/connectivity/multi_con_periph
的範例Multi-peripheral Example,您提到的SDK 我使用的SDK_6.0.16.1144沒有任何問題,
但用Dialog Multi-peripheral Example,就出現版本相容的問題了...似乎沒針對相容性做處理
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順便一提 \DA145xx_SDK\6.0.16.1144\projects\target_apps\ble_examples\ble_app_peripheral
搭配 SmartBond APP(IOS),這個SmartBond APP該如何使用?有點不曉得SmartBond APP 如何弄成廣播模式..
再麻煩回答一下 感謝~