在keil里是可以检测到,但SmartSnippets Toolbox中不行
使用的是da14531的模组
Hi KKKKKK,
感谢在论坛分享你的问题
有几个细节需要和你确认
1,目前使用的是哪个评估板
2,软件的安装路径麻烦配置全英文路径
3,先拔下评估板,然后选择一下具体的型号后再插上试一下
1.使用的是第三方模组EW-MOD02,是第三方公司使用DA14531搭建的模组。我在烧录时没有接入评估板,相当于是直接把DA14531MOD接到j-link仿真器。
2.软件的安装路径是默认的c盘,是全英文。已经试过卸载重装以及安装旧的5.0.20版,均无法检测到。
3.仍然检测不到。
Hi KKKKKK
建议你对比一下官方评估版的设计。这里是原理图
https://www.renesas.com/us/en/document/sch/da14531-qfn24-pro-development-kit-daughter-board-schematic?r=1580461
https://www.renesas.com/us/en/document/sch/da14531-pro-development-kit-mother-board-schematic?r=1580461
如果是USB的那个小板也可以在瑞萨官网找到资料
DA14531-00FXDEVKT-U - SmartBond TINY DA14531 Bluetooth® Low Energy 5.1 System-on-Chip USB Development Kit | Renesas
这边是我这边的连接情况,你看一下右下角的Jlink 哪里有没有报错啥的。
或者采购个官方评估板开发
谢谢
JH_Renesas
你好,感谢解答,今天我再次测试时出现了以下情况,这是请问这是连接成功可以烧录程序了吗
Hi KKKKKK,
麻烦按照截图的步骤,读一下OTP的值看看能不能读到。
如果能读到就说明连接通讯都OK了
你好,结果如下
感谢解答
你好,我想再请教两个问题:
1.程序下载到flash具体如何操作呢
2.在以后的实际生产中,我能否不使用otp而继续使用flash运行程序,这对芯片运行的稳定性或其他方面有的影响吗
下载选择 FLASH_CODE 请参考上图步骤
程序是拷贝到RAM里运行的,可以用Flash 、EE2ROM ,有细微差别,主要就是不同介质bootloader的拷贝速度不同,开机的时间也就有些差异AN-B-072: DA14531 Booting from OTP and Serial Interfaces (renesas.com)这里有介绍。至于稳定性和具体的电路设计有关,无法量化。
好的,感谢你的帮助