DA14531蓝芽模组跟 windows 电脑连线配对完成后,关闭电脑蓝芽,再重打开电脑蓝芽连线,为何连线时不再丢送 report_map 报告描述符

您好瑞萨

近期用 DA14531 MOD(DA14531-00F01002),参考 HID Gamepad Demo code( SDK 版本为 6.0.18),开发微软动态光效

https://github.com/dialog-semiconductor/BLE_SDK6_examples/tree/main/interfaces/HID-Gamepad-Digitizer

并参考下面论坛连结方法,解决下面无法配对重连问题

https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/wireless-connectivity/f/bluetooth/11111/da14531-windows/52237#52237

但是后续应用发现,在把windows 电脑的蓝芽开关给关闭

再把windows 电脑的蓝芽开关,重新打开,此时 DA14531 MOD 跟电脑连线时不再传送 report map 报告描述符,

这使得在个人化动态光效区域看不到下图图示,无法控灯


用蓝芽解析工具,撷取资料查看 1254 ~1391,确认蓝芽开关选关闭,在重新连线后,蓝芽模组不再丢送HID_REPORT_MAP_报告描述符,

所以请问有什么方法在蓝芽开关选关闭,重新连线时,还能发送REPORT_MAP 报告描述符