最近在进行压电脉搏测量的研发,硬件部分已解决,能检测出脉搏信息,如何通过DA14531实时地将所测得的电压数据传输给移动设备。通过BLE_SDK6_示例,只能做到每次休眠结束后再工作时实现数据更新,无法实现一次蓝牙工作时,间隔20ms的广播中每次更新数据。
Hi 星夜,
感谢你的提问。
蓝牙端数据发送的话,一般是需要等下一次连接事件发生才把数据发送出去(Notify或者Indicate)。
如果说想实时传输,需要提高连接间隔去实现。不知道这样是否有帮助?
Best regards,
Qifan
您好,感想您的回答,请问DA14531能实现非连续采样吗,即以较高的采样率(100Hz)采集一段时间数据,在下次工作时将这段数据打包发送给手机,如果能实现该如何操作呢?