DA14531仅作为从机,是否有办法提升通信距离。

       您好,我用DA14531做了一个电子开关,也就是通过蓝牙信号,控制GPIO 输出高低电平来切换门锁的开/关状态,此过程不需要DA14531发送任何数据,数据传输速度要求也不高。
       现在有个问题是DA14531的通信距离似乎有些局限(经测试可以在距离8m左右成功控制开/关状态),我想要实现更远距离的无线遥控。
       所以我想问一下,DA14531仅作为信号接收设备(也就是不往外发送数据的情况下),是否可以通过增大信号输出端的发射功率 以提高有效的控制距离?

我使用的DA145xx_CODELESS_6.380.16.55 SDK。

Parents Reply Children
No Data