DA14583射频输出异常

Dialog,您好:

我从安富利购买了5000片da14583用于产品的生产,焊接完成后的发现有10%左右的板卡出现了无蓝牙广播信号输出的现象,有问题的板卡可以正常下载运行程序,但是无射频信号输出,通过示波器可以看到RFIOP管脚处有附件所示的奇怪波形,而正常工作的板卡该管脚处无此异常输出,将正常和不正常板卡上的da14583对调,可以发现问题是由da14583造成的,和外设没有关系,请问为什么会出现这种现象呢?期待您的回复,谢谢!

 

 

射频输出异常截图.pdf