错误信息如上图所示。现象:可以检测到串口,但无法下载程序到DA14585
Hi MAYI,
请问你是在评估板上下载的还是 你们自己设计的板子。
如果是自己的板子 flash 选的哪个 https://www.renesas.com/en/document/apn/b-088-da1453x-flash-selector-guide
谢谢
Hello
我是在自己设计的板子上进行操作的,Flash选的是ZD25WD40BUIGR。但是它可以通过SWD下载程序。请问这是什么原因?谢谢你,期待你的答复
你好,SWD下载是下载到RAM里运行,目前的FLASH 没有在FLASH选型表里,没有相应的driver,所以没法下载。
我查一下相关的驱动编辑的文档,稍后同步给你。