DA14585无法通过串口下载程序

错误信息如上图所示。现象:可以检测到串口,但无法下载程序到DA14585

Parents Reply
  • 你好,添加你的flash定义需要如下步骤:

    1, SDK路径下的flash_programer工程里添加,参考已有的型号添加之后编译,得到 jtag_programmer_585.bin:

    2,将此文件替换掉 smart snippets toolbox 路径下的同名文件:

    • 如果使用UART烧录,同样操作编译uart的bin文件替换即可
    • 如果需要SUOTA 同样需要添加你的FLASH到 secondary_bootloader 工程,操作同上

    若使用选型手册里的FLASH则不需要以上操作,已有驱动可以直接使用

    谢谢

Children