DA1453开启看门狗,不断重启

我使用的是DA14531
我的蓝牙连接完成后,把设备远离断开后有时可以重连,重连几次就会出现DA14531死机的情况发生,并不是每次都发生,但概率很高
并且我把看门狗打开后出现重复重启,重启间隔大概是4s
下面这个图是我的宏定义配置,
我打开了#define CFG_WDOG,关闭#undef CFG_DEVELOPMENT_DEBUG,

#define USER_WDG_CFG                         (1)

void system_init(void)
{
// Initialize the Watchdog unit
wdg_init(USER_WDG_CFG); 

其他位置都没有任何更改,这样定义之后,在不断的重启

是在SDK内有相关的调用,导致不断重启吗?